This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:测量误差

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171133/ads124s06-error-in-measurement

器件型号:ADS124S06

您好!

我正在尝试使用 ADS124S06利用4线测量的 PT1000测量温度。

但是,我在测量中遇到了一些错误。 当我尝试使用1k Ω 精密电阻器替代 PT1000时、读数会得到~19.5Ohm 的恒定差值。

如何消除此误差? 在启动器件之前、我是否需要进行任何类型的校准?

这是我的原理图:

我的寄存器设置为:  

Imag = 250uA

PGA 增益= 1

内部 REF 始终开启。

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thai Trinh、

    您能否分享您正在使用的寄存器设置的其余部分?  根据基准缓冲器设置、可能会由于基准滤波电阻器上的压降而产生误差。  我建议您将 REFN-电阻器(R21)更改为0欧姆、并禁用 ADC 的 REFN 缓冲器。  我还建议启用 REFP 缓冲器。

    另一个简单的选择是发出 SFOCAL (自偏移校准)、以消除 ADC 内的任何器件偏移。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    非常感谢您的回复。

    编辑: 我用一个0r 电阻器替代了 R21、现在一切看起来都很好。 但是,这些是我的设置,我仍然想知道如何校准系统以提高精度:)  

    我将使用两个通道分别测量2个 PT1000 - REF1和 REF0。

    这是寄存器设置:

    0。 启动设置:(运行一次)

    • 02h: 00110010 #AINP=AIN3 AINN=AIN2请参见 PG NO 75\
    • 03h:00000000 #PGA 增益= 1
    • 04h: 00010010 #Continuous 转换模式、低延迟滤波器、20SPS 数据速率
    • 05h: 00010110 #REFP 已启用、REFN 已禁用、选择了 Ref1+和 Ref1-基准、内部基准始终打开
    • 06h:00000101 #IMAG 设置为250uA
    • 07h: 01010100 #IDAC1 -> AIN5;IDAC2 -> AIN4

    在检索循环内的输出代码之前的寄存器设置:  

    1.对于通道0:  

    • 02h: 00010000  #AINP=AIN3 AINN=AIN2请参阅 PG NO 75
    • 03h: 00000000 #PGA 增益= 1
    • 04h: 00010010 #Continuous 转换模式、低延迟滤波器、20SPS 数据速率
    • 05h: 00010010 #REFP 被启用、 REFN 被禁用、REF0+和 REF0 -基准被选中、内部基准一直打开

    2.对于通道1:  

    • 02h: 00110010 #AINP=AIN3 AINN=AIN2请参见 PG NO 75
    • 03h: 00000000 #PGA 增益= 1
    • 04h: 00010010 #Continuous 转换模式、低延迟滤波器、20SPS 数据速率
    • 05h:00010110 #REFP 被启用、 REFN 被禁用、REF0+和 REF0 -基准被选中、内部基准一直打开

    关于 SFOCAL:何时应该修改该校准的寄存器?  当我尝试检索输出代码时-在发送 RDATA (0x12)命令之前还是在修改上述部分中的寄存器时、我是否修改寄存器?

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thai Trinh、

    对于20sps、您为寄存器4显示的配置不正确。  对于低延迟滤波器、它应该为0001 0100、并且在连续转换模式下、它的数据输出速率应该为20sps。

    我建议您设置 PGA 寄存器、以便启用 PGA (0000 1000)。  启用 PGA 后、输入阻抗将高得多、这将限制偏置电流的误差、从而在输入滤波电阻器上产生压降。

    SFOCAL 通过在内部短接输入并为单个基准输入(校准时选择的基准输入)获取多个读数来消除偏移。  您可以为 ADS124S06启用全局斩波(将寄存器4中的位7设置为1)功能、而不是使用 SFOCAL 命令。  全局斩波通过在内部交换输入、然后对两个读数求平均值来进行两次测量。  执行全局斩波的结果是移除了所使用基准的 PGA/调制器的偏移。   

    当使用一个单一基准输入时、SFOCAL 最有效。 您可以选择以下选项:

    • 在每个测得的输入通道转换之前发出 SFOCAL。  完成校准、然后测量输入通道需要相当长的时间。
    • 或者、在启动和通道配置之后发出 SFOCAL、然后(存储到微控制器存储器中)将每个通道值的配置偏移存储到存储器中。  然后、在每次转换之前、将正确的值恢复到 OFCAL 寄存器中。
    • 或者、针对所选通道发出一次 SFOCAL、并对两个通道使用相同的校准。  由于基准电阻器和 IDAC 输出之间的任何微小差异、可能会有一些小误差。
    • 或者、只需使用全局斩波。

    以上内容将仅校准 ADC 的偏移误差。  它不会校准任何与 RTD 本身非线性相关的增益误差或误差。  如果您尚未阅读 《RTD 测量基本指南》、我建议您阅读该指南。

    我想重点介绍第1部分、其中讨论了 RTD 等级的各种差异以及 RTD 本身在测量中可能出现的误差。  要校准 RTD、您需要一个非常精确的温度源来将 RTD 放置到其中、然后创建查找表来开发 RTD 的分段线性化。

    另一种选择是使用几个(2个或更多)非常精确的电阻器来确定增益斜率。  然后、测量的斜率将乘以结果、以校正任何增益误差。

    您最终选择的操作可能是值得的、也可能不值得。

    此致、

    Bob B