请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828 主题中讨论的其他器件: TMCS1107-Q1
您好!
我对使用 I2C 协议从 PCB 上的各种传感器读取数据感兴趣。 到目前为止、我放置在 PCB 上的其他传感器具有 I2C 兼容性、但我还需要一个霍尔传感器 TMCS1107-Q1、它不直接与 I2C 兼容。 将霍尔传感器连接到 ADC ADS7828 (与 I2C 兼容)是否允许通过 I2C 协议读取霍尔传感器?
提前感谢、
Chris