This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:与非 I2C 传感器兼容

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, TMCS1107-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172009/ads7828-compatibility-with-non-i2c-sensors

器件型号:ADS7828
主题中讨论的其他器件: TMCS1107-Q1

您好!

我对使用 I2C 协议从 PCB 上的各种传感器读取数据感兴趣。 到目前为止、我放置在 PCB 上的其他传感器具有 I2C 兼容性、但我还需要一个霍尔传感器 TMCS1107-Q1、它不直接与 I2C 兼容。 将霍尔传感器连接到 ADC ADS7828 (与 I2C 兼容)是否允许通过 I2C 协议读取霍尔传感器?

提前感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    是的。  霍尔传感器是一款模拟输出器件。  它没有数字接口。  模拟输出应连接到 I2C ADC 以满足您的目标。  ADS7828是 I2C 模数转换器的理想选择。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、  

    太棒了! 那么、需要澄清的是、I2C ADC 允许非 I2C 兼容模拟器件连接到 I2C 协议?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  I2C 是一种数字接口、用于将器件连接到微控制器。  霍尔传感器等模拟器 件没有数字接口、因此它们需要连接到模数转换器、而模数转换器需要连接到微控制器。   有关  i2c 的更多信息、请参阅 training.ti.com/.../adcs-introduction-to-i2c-advanced-topics-presentation.pdf。

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Art、感谢 您提供的有用回答!

    Chris