This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:用于单端测量

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1232, ADS1120, ADS1220, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171606/ads1230-for-single-ended-measurement

器件型号:ADS1230
主题中讨论的其他器件: ADS1232ADS1120ADS1220ADS1118

您好,ADS1230是否可用于增益为64和128的单端测量? 我查看 了数据表、在第10页上看到可以使用、但当我查看共模输入电压范围时、它是 AGN+1.5V 至 AVDD-1.5V。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepali、您好!

    遗憾的是、由于 PGA 的输入范围限制、在使用 ADS1230时无法进行单端测量。  我认为这可能是之前 ADS1232数据表中的复制/粘贴错误、在配置为增益1或2 (但增益不是64或128)时、允许进行单端测量。  ADS1232是一款24位双通道器件、但在其他情况下运行非常相似。

    另一个可能感兴趣的器件是 ADS1220 (24位)或 ADS1120 (16位)、它具有 PGA 旁路模式、在该模式下、当输入连接为单端时、您可以在旁路模式下使用增益1、2或4。  此外、ADS1118 (16位)在测量单端时具有256mV 正满量程范围的单端测量功能。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 确认