This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08电流波动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, TIDA-010086, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170736/ads131e08-ads131e08-current-fluctuation

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: TIDA-010086ADS131M08REF5025

您好 DCC 专家

问题: 使用 TI ADS131E08测量4通道电压和电流时、电流会波动。 您可以看到如下所示的现象。

        本机器是一种电池测试系统、用于对电源电池进行充电和放电。 它需要 精确控制电流和电压。  完成此过程后、电动电池将组装到模块中、并打包并放入 电动汽车中。

红线是电流信号。 从-3000 (3A)到-500 (500mA)、您可以看到 电流波动。

您能否按如下所示检查 ADC 器件的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户 的设计为 VREFP 和 VREFN 生成+2.5V 和-2.5V 直流电压作为参考、并且所有 AVSS 引脚都短接至-2.5V 作为 ADC 的接地。 然而、ADC 的 DGND 引脚被短接至 GND、并且它们的电位电平与 AVSS 不同。 我将与设计团队联系、以查看此配置的任何潜在问题。

    ADS131E08可支持全差分和伪差分输入、因此通常可以使用 INA 放大器将信号从-2.5V ~+2.5V 转换为0~+5V (客户可能正在使用 INA、但他们不提供完整的原理图)、 然后、使用以下电路将信号连接到 ADS131E08 ADC 以进行数据转换(不需要 R1和 R2)。 5V 外部基准 CAB 用于 VREFP、VREFN 可短接至 AVSS、AVSS 可直接连接至 GND。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复、

    TIDA-010086设计用于电池测试系统、如下所示。

    客户在 为电池充电时需要监测正向电流、 并在对电池放电时监测反向电流。 因此、在我看来、它们需要±2.5V 基准电压。

    此外、我看到数据表要求用户在不使用该引脚的情况下将 CLK 连接到 GND 、客户让其 悬空。 您知道风险吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    此参考设计(TIDA-010086)采用 ADS131M08、可支持低至-1.6V 的负单端输入。 您客户使用的 ADS131E08 ADC 是不同的。

    我知道客户正在尝试监控正向和反向电流(-58.1A~+58.1A)、 这会产生差分 ±2.5V 信号。 但是 、这不需要±2.5V 基准电压即可进行转换。 客户对 VREFP 使用+2.5V、对 VREFN 使用-2.5V、Vref = VREFP - VREFN = 5V、因此、如果增益为1、输入范围将为-Vref/增益~+Vref/增益、即-5V~+5V。 这实际上超出了电源电压范围。 客户没有使用满量程范围、他们正在丢失 一点。

    ADS131E08支持 AVDD 和 DVDD 之间的宽电源电压范围(-2.1V 至3.6V)、还支持 AVSS 和 DGND 之间的宽电源电压范围(-3V~0.2V)、因此客户电路可以正常工作。 然而、最大的问题是、它们使用 REF5025为 AVDD&VREFP 生成+2.5V 电压、并使用 AVSS&VREFN 的反相放大器生成-2.5V 电压。 由于这些电压 不仅用于基准、还用于 AVDD 和 AVSS、因此它们在转换期间可能消耗更多电流、 因此两个电压上的任何变化或波动都肯定会影响 VREF 电压并导致代码变化。 我建议他们为 AVSS/VREFN 使用稳定的干净电源、并为 AVDD 使用另一个电源进行测试。 LDO 更好地生成它们。

    我认为客户使用 INA 以较高的命令模式电压测量分流电阻器上的电流、请确认。 如果是这样、最佳解决方案将是、使用相同的 INA 放大器将真差分输入转换为单端输出信号、并将输出信号电平转换为0~+5V 范围。 单个5V 电源可用于 ADS131E08 ADC 的 AVDD、 VREFN 和 AVSS 引脚也可短接至 GND 接地。

    如果需要、我们可以致电、请告诉我、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 Thx。 我建议客户添加一个 LDO 为 AVDD 引脚供电。