This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292断电电流。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168783/ads1292-ads1292-power-down-current

器件型号:ADS1292

您好!

我尝试将 ADS1292断电、但没有成功。 我所做的是、使用微控制器、在 PCB 通电后立即将 ADS1292的 PWDN 引脚拉低(无限期)。 请注意、我没有配置 ADS1292的任何寄存器。 我只是在电路板上电后很快将 PWDN 引脚拉低。 我看到断电电流(ADS1292消耗的电流)下降。 但断电电流不会降至100uA 以下。 我想知道电流为何约为100uA。  您对如何继续有什么建议吗?  

请在下面找到 ADS 的原理图。 我尝试焊接不同的 ADS、但断电电流仍然保持不变。

注意-原理图中的 Rx、ry 和 CX 组件未安装。 C31和 C32 (VCAP1和 VCAP2电容器)为1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将/PWDN/RESET 保持在低电平足够长时间-"如果 PWDN/复位保持低电平的时间超过2^9个 Fmod 时钟周期、器件会断电。"

    '如果经过2^10个时钟、则会断电。'

    我是否可以询问您在断电期间如何测量到 VDD (AVDD、DVDD)的电流?

    此外、VDD 源是否仅为 ADS 供电、而不是为任何其他器件、运算放大器或电阻供电?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 只有 ADS1292及其无源器件

    2. AVDD 和 DVDD 短接。 我们将电源连接到 ADS1292的 VDD (即 AVDD 和 DVDD)及其 GND、然后测量电流。

    3.为了测试断电电流、我已将 PWDN 引脚焊接到电路板上的 GND。 这意味着、上电后、PWDN 引脚将无限期保持低电平。

    请注意、最初、我们看到较高的断电电流(例如100uA)、然后随着时间的推移、电流似乎缓慢下降至低于1uA。 问题是电流降至1uA 需要几秒钟。

    注释-

    我们不为 ADS1292提供任何时钟(CLKSEL 引脚设置为 VDD)。  

    我们不执行任何 SPI 寄存器读取/写入

    我们没有应用任何外部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "请注意、最初、我们看到较高的断电电流(例如100uA)、然后随着时间的推移、电流似乎缓慢下降至低于1uA。 问题是电流降至1uA 需要几秒钟。"

    如前所述、  

    '如果 PWDN/复位保持低电平的时间超过2^9个闪存模块时钟周期、器件将断电。'

    '如果经过2^10个时钟、则会断电。'

    而且、您看到的是其他主题中讨论的关于正确的内容-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077819/ads1292-ads1292-power-down-current---need-clarification

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077461/ads1292-unable-to-power-down-ads-1292

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不明白。

    (1)数据表显示 ADS1292在 2^9闪存时钟周期后断电。  

     根据 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077461/ads1292-unable-to-power-down-ads-1292、 Fmod 为128KHz。 这意味着器件将在2^9 * 1/(128KHz)= 4ms 内断电。 但是、我们看到断电电流下降到接近1uA 需要几十秒的时间。

    (2)如前所述、我们不执行任何寄存器读取/写入操作。 您能否确认我们可以通过下拉 PWDN 引脚将 ADS1292断电。 ? 是否需要任何寄存器读取/写入? (注意-我们不提供任何外部电压基准或时钟。 请参阅第一个帖子中的原理图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于、"(2)如前所述、我们不执行任何寄存器读取/写入操作。 您能否确认我们可以通过下拉 PWDN 引脚将 ADS1292断电。 ? 是否需要任何寄存器读取/写入? (注-我们不提供任何外部基准或时钟。 请参阅原理图)"

    是的、  

    '如果 PWDN/复位保持低电平的时间超过2^9个闪存模块时钟周期、器件将断电。'

    '如果经过2^10个时钟、则会断电。'

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2^10个时钟周期仅为4ms。 因此器件应在4ms 内断电。 但是、我们看到断电电流大约为100uA 几秒钟、然后缓慢降至1uA。 您能否将此问题上报给合适的团队。 ? 我们想知道为什么 ADS1292需要几秒钟才能断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能有多个电容器仍在放电、这会导致较长的放电(延迟)时间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我们确定哪些电容器会有问题、以及如何修复电容器的值、以确保断电电流在 几毫秒内降至1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试几种操作。

    例如

    1.请问 C31、C32为何是22uF 和10uF? 数据表建议使用1uF 或更小的电容。

    2.尝试逐个将 C51减少到 C54,并查看删除这些内容是否有帮助。

    但是、也请同时观察/监控测量/采集的信号、因为这可能会影响信号完整性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)原理图中有一个排印错误。  C31和 C32 (VCAP1和 VCAP2电容器)为1uF。  我在第一个帖子中将此作为"注释"提到。  您是否建议我们将其值降低至低于1uF?

    (2)降低 C51和 C54有何作用? 它们是到电源引脚 AVDD 和 DVDD 的旁路电容器。 我希望这些电容器上的电压即使在断电期间也保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)然后、您可以将其保持为1uF。

    (2)不确定它是否确实有用、但值得尝试、因为数据表不提供有关断电延迟时间的更多信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 ADS1292的数据表未提供将断电引脚驱动为低电平后电流降至1uA 所需的时间。 对于我们的项目、我们希望这次知道。 您能否从 IC 的设计人员那里获得这些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可否要求进一步澄清─

    1.当您说"AVDD 和 DVDD 短路时。 我们将电源连接到 ADS1292的 VDD (即 AVDD 和 DVDD)及其 GND、然后测量电流。"

       电流的测量精确度如何? 是否在任意两个节点之间串联使用/放置电流表?

    2.可能使用的 VDD 电压是多少?

    另外一件事是、 在您断电时或断电后是否可以将 CLKSEL 拉至低电平?

    请给我们更多时间与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1) 我们将使用串联的电流表来测量 ADS1292从电源汲取的电流。  电流测量设置已验证。 我在我们测量电流的方式中看不到任何问题。 我们还使用源表来测量电流、我们还使用源表获得类似的断电电流结果。

    (2)我们对 VDD 使用3.3V 电压

    (3)在 PCB 中、不能将 CLKSEL 引脚拉至低电平。 我们将 CLKSEL 引脚硬接线至 VDD 以使用 ADS1292的内部时钟。 我们在执行此操作时遵循了数据表指南。

    请尽快返回我们。 感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    请让我们有更多时间进行内部讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我们还需要更多时间进行内部讨论。

    请让我们再花24小时与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在与其他工程师讨论后、我们有一些问题和建议-  

    1.在下拉/PWDN|/RESET 引脚时和之后、您是否保持 VDD 开启并提供电源?

    2.我们认为断电延迟可能是由任何内部和/或外部电容引起的、因此我们仍建议尝试逐一移除 C30~32和 C7、以查看此断电延迟时间是否会缩短。

    谢谢