This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245EVM:不在 CMOS 引脚上输出。

Guru**** 2862810 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172335/ads4245evm-not-output-at-cmos-pins

器件型号:ADS4245EVM
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245

几天前我买了一个新电路板、电路板没有发出任何信号

我已经为电路板提供了所需的5V 电压。复位引脚为高电平。 SCLK 引脚为高电平。 SEN 引脚为低电平。 电源指示灯亮起。 我可以测量连接到配置引脚的1.8V 电压。  

我正在查看 CMOS 引脚输出、甚至没有时钟信号。

输入时钟为1.8V LVCMOS、频率为10MHz。

CHAN1_CLK 和 CHAN2_CLK 上无信号。

我还尝试使用50MHz 时钟。 以及2.5V CMOS 时钟。  

它还尝试 通过 GUI 使用 USB 的串行接口来配置电路板。 运气差。  

我缺少什么?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜我找到了原因。 我们似乎需要安装芯片 SN74AVC16T245才能使用 CMOS 输出。