This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:是否使用/CS 引脚复位?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S021, ADC122S051, ADC122S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171790/adc122s021-reset-using-cs-pin

器件型号:ADC122S021
主题中讨论的其他器件: ADC122S051ADC122S101

大家好、

 有一个应用要求 ADC122S021在/CS 引脚为低电平的情况下用于连续转换、但客户是否可以使用/CS 引脚复位 ADC、即切换/CS 引脚以启动新的转换?  

如果否、  是否有任何其他方法可复位 ADC122S021 (不进行电源复位)?

如果是、将/CS 引脚拉至高电平以复位 ADC 需要多长时间?  

 

还有一个问题、 由于吞吐量是16个 SCLK 周期、有效采样率是否始终是 fslk 的1/16?  

  • ADC122S021的采样率为50-200ksps、其 FSSCLK 的额定采样率为0.8-3.2MHz - 16倍
  • 具有200-500kSPS 采样率的 ADC122S051的 fclk 额定频率为3.2-8MHz - 16倍
  • 具有500-1000ksps 采样率的 ADC122S101的 fclk 指定为8-16MHz - 16倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Py:

    如果不完全了解您的查询的上下文、我会犹豫是否使用"设置"一词。  如果目的是重新启动转换或将 SDI 重新同步到 SDO、则是的、提高/CS 将实现这一目的。  最短高电平时间为一个 SCLK 周期。  如果 ADC122S021处于"启动"状态并且根本没有响应 SDI、则可能需要重启电源才能恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你。 您是否看到 ADC122S021与/CS 引脚始终处于低电平一起使用时出现的任何问题? 数据表已说明此类用法、即连续转换。  

    还有一个问题、 由于吞吐量是16个 SCLK 周期、有效采样率是否始终是 fslk 的1/16?  

    • ADC122S021的采样率为50-200ksps、其 FSSCLK 的额定采样率为0.8-3.2MHz - 16倍
    • 具有200-500kSPS 采样率的 ADC122S051的 fclk 额定频率为3.2-8MHz - 16倍
    • 具有500-1000ksps 采样率的 ADC122S101的 fclk 指定为8-16MHz - 16倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    将/CS 保持为低电平没有问题。  是的、表1中显示的采样率都基于 fSCLK/16 (MAX)、这假定/CS 保持低电平并且 SCLK 是连续的。