This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC 8775输出更新速率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169681/dac8775-dac-8775-output-update-rate

器件型号:DAC8775

尊敬的 TI 团队:

我想知道 DAC 8775中四个通道的输出更新速率。 它在1kHz 之前似乎可以正常工作、之后它无法正常工作、我看到信号中出现了一些削波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    卢卡斯将能够回顾这一点、并在短期内获得答案。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    DAC8775的 µs 输出压摆率为1V/μ s。 您的基准电压是多少?

    为了验证您是否使用了可配置的压摆率功能? (配置 DAC 寄存器或 TI DAC8775EVM GUI 上的位4)

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas 和 Katlynne、

    下面是一些详细信息:

    客户使用 的是8MHz SPI 时钟、由于 VPOS 和 VNEG 由外部供电、因此禁用了压摆率、并设置了输出使能设置。 问题是、对于所有四个通道、它们的数据速率不能超过1KHz。

    下图显示了通道1和3的比较。

     下图适用于通道1和4。  具有更高频率的偏移、如图1和图2所示。 电压范围配置为0至10V。

    频率大于1KHz 时、下降时间始终为原来的两倍或三倍。  DAC 在斜坡环路之前按顺序进行设置、仅传输3个字节用于设置 DAC 数据寄存器。  

    [引用 userid="525849" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169681/dac8775-dac-8775-output-update-rate/4402493 #4402493"]为了验证您是否使用了可配置的压摆率功能? (配置 DAC 寄存器或 TI DAC8775EVM GUI 上的位4)[/QUERP]

    它们 不使用配置 DAC 寄存器中的可配置压摆率。  它们在配置 DAC 寄存器中写入0x1001 (用于选择输出使能和0-10V 的输出电压)。

    在配置 DAC 之前、客户正在启用复位配置寄存器(0x0010)中的内部基准。 配置 DAC 后、选择 DAC (0x01F0)并使用 内部基准(5V)写入 DAC、然后 将+10应用于 VPOS_IN、并将-10V 应用于 VNEG_IN。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯正在审查这一问题、并将在周一做出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    外部提供的 VPOS_IN 和 VNEG_IN 应具有适当的余量、并且应接近于±13V


    µs 是10V 范围(约12 μ A)的预期输出速率、客户使用的输出负载是多少?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回答。

    [引用 userid="525849" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169681/dac8775-dac-8775-output-update-rate/4406661 #4406661"]外部提供的 VPOS_IN 和 VNEG_IN 应具有相当大的余量,并且应接近于±13V。

    即使是5V 输出、客户也会遇到类似的问题、 而且更新速率始终存在问题。

    在客户提供的附件中、您可以看到下降时间也是两倍并偏移。 它们为4kHz 的更新速率设置了250微秒。 但下降时间为500微秒。 但是、如附件(DAC_5V_1ms)中所示、1kHz 的更新速率工作正常。

    e2e.ti.com/.../Attachement_5F00_1385860.zip

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    数据表图使用的输出负载为1k/200pF、客户使用的负载是多少?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    客户在原理图中发现了一些原始设计中没有的额外负载。 卸下这些负载可以解决该问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Marvin