主题中讨论的其他器件: CDCE6214、 ADC3683
您好!
在适用于 ADC3683EVM 的 ADC35XX EVM GUI 软件中、板载时钟发生器 IC 仅支持2线模式。
是否可以将板载 CDCE6214用于0p5线模式、例如通过将外部时钟信号馈送到 secref 输入并通过 ADC35XX EVM GUI 软件和通过 I2C 的 FTDI 芯片设置 CDCE6214的寄存器?
如果是、如何告知软件正确设置时钟发生器 IC?
我想在实际抽取模式下使用具有0.5线 LVDS 的 ADC3683、抽取因子为4、18位、采样率为65MSPS。
输入65MHz 采样时钟并让 CDC 将其与4.5相乘以获得292.5MHz DCLKIN 是否更容易?
提前感谢您、致以诚挚的问候、
Lukas
蓝色:DCLKIN、绿色:CLK