This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:DAC 输出未更新

Guru**** 2913190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172053/dac7574-dac-output-not-updated

器件型号:DAC7574

您好!

我在 DAC 端口方面遇到问题、所需的值不会应用于任何输出。 请在下面找到 I2C 序列。

可以帮帮我吗?

此致、

Cosmin Briceag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cosmin、

    请分享 您的原理图、以便我可以检查所有内容。 我假设您有 A0和 A1被拉至低电平、以使用 I2C 地址0b1001100。  

    为了   使用代码0x100 (300mV)更新通道0、逻辑分析仪屏幕截图看起来是正确的。 这是您想要的吗? I2C 传输使用的逻辑电平和速度是多少?

    最棒的

    Katlynne Jones   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    请查看随附的原理图。 I2C 速度传输为100KHz。

    我的目的是将输出设置为0x1000 (5V)。

    更新:我发现我有错误的转换规则。  

    感谢你的帮助!

    此致、

    Cosmin Briceag