This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:采样输出不正确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, ADS4128, ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170172/ads4129-sampled-output-is-not-proper

器件型号:ADS4129
主题中讨论的其他器件: ADS4128ADS4149

在我们的定制板中、我们使用的是 ads4129。 寄存器配置为 x"41C0"、x"3D80"、x"4208"、x"DF30"、x"0303"、x"4A01"、 x"2503"、x"2500"。 采样时钟为24MHz。 我们已在 FPGA 上捕获数据并在 MATLAB 中进行分析。 混叠后、预期的输出频率不会出现。 我们确保了 FPGA 捕获的输出和 ADC 输出(探测并检查 ADC 输出引脚的 MSB 位)完全匹配、因此没有故障。 那么、该问题的原因可能是什么? 对于基准、我已连接输入 clk、output_clk 和输入频率的输入 FFT 输出。

adc_input_clkadc_output_clkFFT output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vetrivel、

    您正在显示地址 x2503和 x2500。 您使用的是什么数据值、03或00? 03用于测试图形模式。

    尝试设置0x4200以启用低延迟模式。

    您是否尝试发送斜坡测试模式? 这是 x250C 和 x4208。 要使用测试模式、必须禁用低延迟模式。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的回复。  

    我们将配置切换模式(2503)、然后再配置64k 次我们将检查测试模式。 如果它正确、则只有我们配置为正常模式。(2500)。 测试图案正确。 斜坡波形(250C)也正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vetrivel、

    如果测试模式正常、我将使用差分示波器探针检查 ADC 的模拟输入。 您的模拟前端可能存在问题

    如果您愿意、发送您的原理图、我们可以帮您查看。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们面临与 ads4128相同的问题。 我已附上 ads4128原理图、测试设置、输入波形。 信号发生器输入信号具有更多抖动。 我们提供的信号功率为0dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器设置为  x"41C0"、x"3D80"、x"4208"、x"DF30"、x"0303"、x"4A01"、 x"2503"、x"2500"。 采样时钟为24MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    请告诉我们您使用的信号发生器型号是什么?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohde & Schwarz SMB 100A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清楚地理解、我已随附 ADS4128 schematic.e2e.ti.com/.../4861.ADC_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    下面是我关闭的另一个 E2E 帖子中的其他信息。

    我有以下问题要问您:

    您使用的是 CMOS 输出模式还是 LVDS 输出模式?

    当您在 FPGA 中捕获数据时、您是使用偏移二进制还是2s 补码格式捕获数字数据?

    请附加 FFT、以便我们可以看到捕获的数据是什么样的。

    此外、如果我们能看到更多原理图、可能会有所帮助? 上面发布的原理图仅显示 ADC。

    此致、

    Rob

    (三 888

    您好!

    我在定制板中使用的是 ADS4149 ADC。 ADC 采样时钟由 FPGA 驱动。

    采样频率(fs)= 24MHz

    ADC 输入信号频率(Fin)= 328MHz

    ADC 输入信号功率级别=-10dBm。

    FPGA 器件型号:MPF200T

    我将通过 FPGA 将 OCXO 时钟(24MHz)路由到 ADC、作为 FS。 我可以在 ADC 输出端看到8MHz。

    问题1陈述:

    现在、我将通过 FPGA 的内部 PLL 而不是 OCXO 生成相同的24MHz 时钟、并以 FS 的形式路由到 ADC。 ADC 输出本身不正确。 预计为8MHz、但仅存在 junks。

    我已经用示波器探测了 ADC 时钟信号、可以在 OCXO 时钟和 FPGA 的内部 PLL 时钟之间做出以下改变。

    OCXO 时钟的范围为-0.2V 至+1.5v、过冲为0.4v (附件 OCXO_AS_ADC_FS)

    内部 PLL 时钟的范围为-0.3V 至+1.7V、过冲为0.5V

    从 ADC 数据表中可以看出、LVCMOS 单端配置的时钟信号最大电压为1.8V。 我们使用相同的 LVCMOS 单端配置。

    我可以看到内部 PLL 时钟超过1.8V。 请告诉我、问题是由于这个问题而发生的?

    问题2:

    ADC 时钟在 ADC 输入信号中耦合。 基波为328Mhz。 由于 ADC 时钟耦合、我们看到基频降低了352MHz、376MHz 和400MHz @23dB。

    请提供建议以消除此耦合问题。