This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3582:是否有适用于 ADC3582的 EVAL 板?

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3582, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171435/adc3582-is-there-an-eval-board-for-adc3582-available

器件型号:ADC3582
主题中讨论的其他器件: ADC3683

是否有适用于 ADC3582的 EVAL 板?

谢谢、

Uros  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gruffalo、

    还没有、但我们可以建议使用 ADC3683、它是一款以65MSPS 采样的双通道 ADC、您当然可以针对您的应用运行低至25MSPS 的采样率。

    此致、

    Rob