This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:ADC128S102-SEP

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169740/adc128s102-sep-adc128s102-sep

器件型号:ADC128S102-SEP

我想检查该器件 ADC128S102PWTSEP、它是否内部有空腔、以查看我们是否需要执行 Pind 测试。

请告知、

非常感谢、

Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在考虑这一点、请提供一些时间来回答

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    请进行任何更新?

    谢谢、

    Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对萨尔瓦的拖延表示歉意,我更新了以下答复

    由于不相关、因此不对 SEP 塑料进行 Pind 测试、但产品采用密封封装、因此没有足够大且成分合适的模腔、因此不会成为 Pind 测试的关注点。 以下是我们工程师对此主题的陈述。  

    产品中没有明显较大的空气腔、因此需要考虑机械刺激的颗粒污染、从而导致电气故障或 EOS 事件、从而导致出现 Pind 测试。 相反、通过生产时的最终电气测试覆盖范围、可以覆盖已存在的颗粒污染。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Cynthia