This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:相似的器件型号,是否有双通道 IC?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171791/ads7128-similar-part-number-is-there-a-2-channel-ic

器件型号:ADS7128
主题中讨论的其他器件: ADS7142

大家好、上面提到的器件(ADS7128)是否有双通道 IC。 我尤其要寻找具有内置瞬态抑制部件的过零模块。 基本而言、我将交流输入连接到该 IC、以检测过零。 此外、如果有其他 IC 替代方法、请也提及该选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    ADS7142是一款与 ADS7128相似的双通道 I2C 12位 ADC。   我不确定瞬态抑制是什么意思。  通常、这些器件将由放大器驱动。  根据放大器上的瞬态和输入滤波器类型、放大器可能会有所帮助。  如果您对瞬态类型提供一些其他详细信息、我可能会提出一些建议。  我希望这对您有所帮助。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在阅读 ADS7128的数据表时、它明确提到了这一说法。  ADS7128具有均方根(RMS)模块、可为任何模拟输入通道计算16位真正 RMS 结果。 集成的过零检测(ZCD)模块可实现瞬态抑制和接近可配置阈值交叉的迟滞。

    通过阅读上述陈述、我假设该函数将帮助我获得交流输入信号的精确过零。 使用 ADS7128可以实现类似的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    是的、您回答正确。   ADS7128 (8通道器件)中的"8.3.11数字窗口比较器"部分介绍了此功能的详细信息。  ADS7142 (双通道器件)还具有用于瞬态抑制的可编程窗口比较器和事件计数器。  事件计数器基本上允许您在比较器跳闸前对高于阈值的样本数量进行编程(第26页对此进行了很好的说明 )。  这两种器件都具有过零检测和瞬态抑制功能。

    此致 、Art