This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:Sch 审查

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: REF70, THP210, ADS127L11, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172239/ads127l11-sch-review

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:REF70、 THP210、 OPA192

大家好、

下面是我与客户一起使用的原理图。 请您仔细审核一下吗? 谢谢。

1)AVDD1=AVDD2=+2.5V;AVSS=-2.5V;IOVDD=+3.3V;VREF=+2.048V;

2)模拟输入范围为 -1.5-+1.5V;

3)REF 为 REF70;的+2.048V

4)高速模式;

5 μ s)时钟为25.6MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    以下是我的建议。

     输入电容 C21是 X7R 陶瓷电容。  这将适用于直流信号、但对于任何交流信号、由于 X7R 材料的电压系数、电容器会增加失真。  我建议使用 NP0/C0G 陶瓷电容器。  您通常可以获得高达100nF 的这些值。

    2. 您应该在 AVDD1引脚20和外部旁路电容器之间添加一个3欧姆电阻器以提高 ADC 性能。

    3.我建议在 AVDD1和 AVSS 之间直接添加一个1uF 旁路电容、在 AVDD2和 AVSS 之间直接添加一个1uF 电容。  这将有助于降低噪声。

    4. 将散热焊盘引脚21连接到 AVSS、而不是 DGND。

    5. 对于输入放大器 THP210,我建议使用与 ADS127L11相同的+/-2.5V 电源。  如果 THP210输出进入电源轨、这将防止对 ADS127L11输入造成损坏。  此外、THP210、R2和 R12的电源电阻应降至10 Ω 或更低、以实现良好的性能。

    6. 我认为您使用的配置不会稳定。  对于二阶低通滤波器、我建议您使用 ADS127L11+THP210应用手册图3-1中的滤波器拓扑:

    驱动 ADS127L11的 THP210 (TI.com)

    7. 对于基准、另一种选择是使用 OPA192并在与 ADS127L11相同的+/-2.5V 电源下运行。  如果您选择更改放大器、则可能需要调整补偿组件。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用