This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:输出数据时序不正确

Guru**** 2896680 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170290/tsc2046-the-output-data-is-incorrect-timing

器件型号:TSC2046

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TSC2046并有疑问。

如果您能提供建议、我非常感谢。

--

关于 TSC2046、
未遵循以下顺序。 原因可能是什么?

・在 DOUT 开始时、繁忙会迅速下降、TBD 是非法的(随附文档中的图2)
・在上电后第一次读取时、BUSY 的下降很慢、tBDV 是非法的(随附文档中的图3)。
・从第二次读取开始、DOUT 下降缓慢、违反了 tDV (随附文档中的图4)。
・在采集结束时、DOUT 上升缓慢、违反了 TTR (随附文档中的图5)

DIN 发送的数据如下所示。
μ・模式:12位转换
・Ω SER/DFR:差分基准
・断电模式:转换间断电(PD1:0 PD0:0)

e2e.ti.com/.../Question-about-TSC2046.docx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向客户索要原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢你的答复。

    我要求客户发送原理图。

    请向我发送友谊请求以处理机密信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在电子邮件中解决问题、以便该信道为机密信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢你的答复。

    客户自己解决了问题。

    原因是我错误配置了 CPU。

    现在工作正常、因此问题已解决。

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好