This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136913/tsc2007-tsc2007

器件型号:TSC2007
主题中讨论的其他器件: AM3352

尊敬的 TI 专家:  

我们 在 下面的论坛中遇到了与此主题类似的问题,

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128605/tsc2007-problem-regarding-sensitivity-detection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TSC2007#

我们的设计是:CPU/AM3352、 TSC2007、 4线电阻式触控。  

请问上述问题最终是如何解决的?   我们现在接近设计冻结里程碑, 我们迫切需要知道这里是否需要任何设计适应。  如果需要任何设计细节,请提前告知,提前感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请等到9月26日星期一、我们的触觉专家将发表评论。  

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daveon Douglas,在随后的检查中  ,在 PENIRQ 上看到了一个意想不到的2.5ms 宽度,比 slyt292中描述的“通常以纳秒为单位”长得多。 这是否会影响正确的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉、我再次为您  的问题指派了音频专家 Sanjay。 请等待他发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在处理器中使用 PENIRQ? 如果使用命令 Byte 禁用此功能、引脚是否仍然显示此脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PENIRQ 用于向 CPU 发送中断信号。  它在每次数据处理开始时被禁用、在数据处理结束时被重新启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在星期一进行分析并作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在几小时内作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Y+和 Y-为零伏时,这种情况似乎会发生。 这意味着电池板不由来自芯片的任何电压驱动。 紫色尖峰可能是触摸屏上从外部拾取的东西。  

    触摸屏引脚上是否存在任何噪声抑制电容器。 也许可以放置1n 个值来查看是否发生了任何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、10nF 值已分别用于 X+、X-、Y+、Y-。 我们还尝试了其他值,如100pF、1nF,仍然可以观察到该行为。  在某些更糟糕的情况下,您可以看到数据在捕获数据之前甚至不稳定(参见下图)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、在您看到这种 X+缓慢上升的时候、Y+和 Y-是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有足够的频道,您还可以看到下面 Y 已识别的缓慢上升。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试读取此 I2C 突发中的 X 和 Y 坐标?

    您能否尝试仅读取 Y 位置(用红色箭头显示)。 这将仅激活 y 驱动器上的驱动器、您通过 X 读取 Y 位置。如果我们这么做、该波形是否会发生变化? 如果我们只尝试此命令、您是否会创建一条完美的垂直线?

    您也可以在此测试期间断开 X +与芯片的连接并查看波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的、我们使用串行生产软件读取 X 和 Y 坐标。  您的建议是否意味着我们必须修改软件驱动程序才能进行测试(只读 Y 位置)? 目前,我们没有软件自定义这些配置的工具,是否只能通过硬件自适应来完成?   另一个问题是、由于在 X、Y 上观察到类似的行为、我是否知道您为什么建议只读取 Y 位置?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想尝试了解您在这里看到的内容。

    在不更改代码的情况下、我建议从芯片上断开 X+和 X-。 测量 Y 坐标时、Y+将变为高电平、Y-将变为低电平。 在此期间 、X +应为从0到3v 的直流电压、因为我们开始从上至下触摸屏幕。 当 Y+和 Y-为低电平时、X+电压应降至零。

    查看此级别是否在许多扫描中一致。

    可以检查 X 的类似情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay Dixit、很遗憾、在不更改代码的情况下、我们未能执行上述测量、我在此附上我们能够在我们一侧安排的所有测量数据供您参考、您可以在其中看到跳转发生在 X 上、 Y 与使用的不同滤波电容器协调、即使 TSC2007由独立直流供电也是如此。  同时,在不同的触摸屏供应商上也看到了同样的行为, 它看起来更与触摸控制器有关......  您以前是否遇到过此问题、以及如何解决此问题?  如果您可以提供可能的解决方案或建议(软件或硬件)列表、这将非常有用。 我期待收到反馈!

    e2e.ti.com/.../TSC2007_5F00_DrawTest.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求的测试只需要断开 X、Y 引脚。 您可以在现有设置中执行此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需再次检查:在移除 X 和读取 Y 坐标时, 如何使用现有的 TSC2007或独立直流电源打开 Y+/Y-的电源?  如果是前者、则当 X 被移除后、TSC2007也无法驱动 Y+/Y-信号。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 Y+/Y-引脚保持在芯片上连接并断开 X+/X-引脚

    从芯片中获取

    在这种情况下、芯片会定期为 Y+/Y-引脚供电。如果我们在 X+引脚上放置示波器、我们会看到 A 当我们将手指上下移动时、电压范围为0V-3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们按照您的建议进行了尝试、 遗憾的是、我们没有看到芯片定期为 Y+/Y-引脚供电、因此看不到上述预期行为、 它看起来 需要针对此测试调整编码。  顺便说一下,在我之前共享的 PDF 文件的第5页中,您可以看到 Z 值随着压力的增加而上升...... 除此之外,还有其他建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图显示了我所想到的设置。