This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:我们想知道用于导联脱落检测的比较器阈值的定义

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164370/ads1294-we-would-like-to-know-the-difinition-of-comparator-threshold-for-the-lead-off-detection

器件型号:ADS1294
主题中讨论的其他器件: ADS1298

您好!

我们需要有关导联脱落检测功能的一些帮助。

我们使用的是直流导联脱落检测模式、其中95%- 5%用作 COMP_TH。  

  使用 ADS1294的器件经常触发导联脱落功能、即使电极完好无损并连接到人体也是如此。  

我们想对其进行故障排除,但首先,我们不知道 COMP_TH…… 95%相对于什么电压??

谢谢、

Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amano-San、

    该百分比可能与您提供的 AVDD 和 AVSS 有关。

    例如、如果 AVDD 为3V 且选择了95%、则为3V * 0.95 = 2.85V。

    为了帮助进行故障排除、  

    您是否使用带 ECG 仿真器的 ADS1298评估套件/板(EVM)尝试过这种导联脱落检测方法?

    此外、您是否使用 RLD 驱动器/电极?

    除了电流幅度和频率设置以及 RLD 之外、电极/贴片材料、凝胶、皮肤条件、导线/电缆也非常重要、可能会影响导联脱落检测稳定性。

    建议 先使用带 ECG 仿真器的 ADS1298评估套件/板(EVM)尝试/测试寄存器设置、以查找工作组合。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定要来! 谢谢! 在调整设置并检查信号后、我们可能还有另一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    同样、建议先进行足够的测试和验证、并记下 EVM 上的设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!