主题中讨论的其他器件: ADS1298
您好!
我们需要有关导联脱落检测功能的一些帮助。
我们使用的是直流导联脱落检测模式、其中95%- 5%用作 COMP_TH。
使用 ADS1294的器件经常触发导联脱落功能、即使电极完好无损并连接到人体也是如此。
我们想对其进行故障排除,但首先,我们不知道 COMP_TH…… 95%相对于什么电压??
谢谢、
Shin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要有关导联脱落检测功能的一些帮助。
我们使用的是直流导联脱落检测模式、其中95%- 5%用作 COMP_TH。
使用 ADS1294的器件经常触发导联脱落功能、即使电极完好无损并连接到人体也是如此。
我们想对其进行故障排除,但首先,我们不知道 COMP_TH…… 95%相对于什么电压??
谢谢、
Shin
您好、Amano-San、
该百分比可能与您提供的 AVDD 和 AVSS 有关。
例如、如果 AVDD 为3V 且选择了95%、则为3V * 0.95 = 2.85V。
为了帮助进行故障排除、
您是否使用带 ECG 仿真器的 ADS1298评估套件/板(EVM)尝试过这种导联脱落检测方法?
此外、您是否使用 RLD 驱动器/电极?
除了电流幅度和频率设置以及 RLD 之外、电极/贴片材料、凝胶、皮肤条件、导线/电缆也非常重要、可能会影响导联脱落检测稳定性。
建议 先使用带 ECG 仿真器的 ADS1298评估套件/板(EVM)尝试/测试寄存器设置、以查找工作组合。
谢谢