This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172943/ads8556-ads8556

器件型号:ADS8556

我们在单端感应模式下使用 ADS 8556。 ADC 的输出以串行方式( SPI )连接到微控制器。

1) 1) 我们为通道提供-10至10V 的输入。 我们应该在输出端预期的是、它应该显示从0到64656的计数、还是显示 0到-10电压的负计数。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    如 ADS8556数据表第28页的表3中所述-输出数据格式是二进制补码。  满量程负向为您提供0x8000、而满量程正输出0x7FFF。