This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:采样问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171582/ads4149-sampling-issue

器件型号:ADS4149

您好!

我在定制板中使用的是 ADS4149 ADC。 ADC 采样时钟由 FPGA 驱动。

采样频率(fs)= 24MHz

ADC 输入信号频率(Fin)= 328MHz

ADC 输入信号功率级别=-10dBm。

FPGA 器件型号:MPF200T

我将通过 FPGA 将 OCXO 时钟(24MHz)路由到 ADC、作为 FS。 我可以在 ADC 输出端看到8MHz。

问题1陈述:

现在、我将通过 FPGA 的内部 PLL 而不是 OCXO 生成相同的24MHz 时钟、并以 FS 的形式路由到 ADC。 ADC 输出本身不正确。 预计为8MHz、但仅存在 junks。

我已经用示波器探测了 ADC 时钟信号、可以在 OCXO 时钟和 FPGA 的内部 PLL 时钟之间做出以下改变。

OCXO 时钟的范围为-0.2V 至+1.5v、过冲为0.4v (附件 OCXO_AS_ADC_FS)

内部 PLL 时钟的范围为-0.3V 至+1.7V、过冲为0.5V

从 ADC 数据表中可以看出、LVCMOS 单端配置的时钟信号最大电压为1.8V。 我们使用相同的 LVCMOS 单端配置。

我可以看到内部 PLL 时钟超过1.8V。 请告诉我、问题是由于这个问题而发生的?

问题2:

ADC 时钟在 ADC 输入信号中耦合。 基波为328Mhz。 由于 ADC 时钟耦合、我们看到基频降低了352MHz、376MHz 和400MHz @23dB。

请提供建议以消除此耦合问题。

注意:此处附上了 ADC 部分原理图。   ADC_input_clk_image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    感谢您提供更多信息。 让我们仅使用一个 E2E 帖子。 我将关闭此帖子并回复另一个帖子。

    我将向您询问有关该帖子主题的一些其他问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。 您能对我的主题提供任何建议吗?  

    此致、  

    Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrival、

    我在另一个主题上提供了建议、并将此内容发布在那里。

    我将再次关闭此帖子。

    Thx、

    Rob