This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:sysref 和内部 LMFC 之间的延迟

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172754/adc12dj5200rf-delay-between-sysref-and-internal-lmfc

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、

我们客户的问题之一。  使用 ADC12DJ5200RF、10GHz 采样率并与 Xilinx 的 KU 系列 FPGA 互连。

为了实现确定性延迟、他需要从 sysref 到内部 LMFC 的上升沿获取延迟参数、以计算精确的延迟范围。 您能否提供此参数?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    TTX 和 Tadc 参数在6.10节中、给出了延迟值。

    这些值显然会有一些变化、因此弹性缓冲器应包含一个裕量来吸收变化。  

    此致、

    Rob