This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:采样频率为24MHz

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, ADC3542, ADS4146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171587/ads4149-sampling-frequency-as-24mhz

器件型号:ADS4149
主题中讨论的其他器件: ADC3542ADS4146

您好!  

我们使用的是 ADS4149。 ADC 输入信号频率范围为328Mhz 至335Mhz。 我计划通过考虑7MHz 的输入带宽来使用24MHz 作为采样频率。

对于该频率范围、数据表显示 SNR 为预期值69dB。 如果我使用24MHz 作为 FS、它会因为欠采样而降低 SNR 吗?  

如果是、请告诉我 SNR 会受到什么影响、以及由于折返(别名)可能会降低多少。  

谢谢

Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetri、  

    我们可以让有人在实验中以该采样率在 EVM 上检查性能、但可能需要几天时间才能获得结果。

    我可能建议查看 ADC35xx 器件系列。 这些是单通道、超低功耗器件、包含集成的 NCO 和降压转换器。 我建议从 ADC3542开始。 您可以通过访问此链接并在搜索框中输入"ADC35"来查看所有这些器件。  https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetri、

    我们手头上有一个 ADS4146、这是一个非常相似的器件、其额定频率为160MHz 而非250MHz。 我们能够使用160MHz 和24MHz 的采样频率和7MHz 的输入频率对其进行测试。 我们在采样频率和输入频率中都有滤波器。 这是为了在基带测试器件、但如果我理解正确、您希望使用大约330MHz 的输入、该输入将处于27奈奎斯特?

    结果显示在随附的 PowerPoint 中、您可以看到 SNR 和 SFDR 没有显著变化。 它实际上通过使用较低的采样频率得到了改进。

    希望这能解答您的问题。

    最棒的

    Camilo

    e2e.ti.com/.../ADS4146-160M-vs-24M-Fs.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetri、

    我们使用 ADS4146重复了测试、但这次使用331MHz 输入频率。 结果显示在随附的 PowerPoint 中。 但 SNR 确实会更低。 通过将采样频率从160MHz 更改为24MHz、我们将损失大约6dBFS 的 SNR。 采样频率为24MHz 时、您将在27奈奎斯特区域工作、这意味着您需要确保对输入进行滤波、以便基带和输入之间的所有噪声不会折返到基带并出现在捕获中。

    重申 Chase 的说法、最好查看 ADC35xx 器件系列。 因为它们具有集成的可编程 NCO 和降压转换器。  

    希望这能解答您的问题。

    最棒的

    Camilo

    e2e.ti.com/.../ADS4146-160M-vs-24M-Fs-331Min.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:  

    感谢您的回答。 它对我帮助很大。  

    此致、  

    Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝你度过美好的一天!

    最棒的

    Camilo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、  

    我在定制板中使用的是 ADS4149 ADC。 ADC 采样时钟由 FPGA 驱动。

    采样频率(fs)= 24MHz

    ADC 输入信号频率(Fin)= 328MHz

    ADC 输入信号功率级别=-10dBm。

    FPGA 器件型号:MPF200T

    我将通过 FPGA 将 OCXO 时钟(24MHz)路由到 ADC、作为 FS。 我可以在 ADC 输出端看到8MHz。

    问题1陈述:

    现在、我将通过 FPGA 的内部 PLL 而不是 OCXO 生成相同的24MHz 时钟、并以 FS 的形式路由到 ADC。 ADC 输出本身不正确。 预计为8MHz、但仅存在 junks。

    我已经用示波器探测了 ADC 时钟信号、可以在 OCXO 时钟和 FPGA 的内部 PLL 时钟之间做出以下改变。

    OCXO 时钟的范围为-0.2V 至+1.5v、过冲为0.4v (附件 OCXO_AS_ADC_FS)

    内部 PLL 时钟的范围为-0.3V 至+1.7V、过冲为0.5V

    从 ADC 数据表中可以看出、LVCMOS 单端配置的时钟信号最大电压为1.8V。 我们使用相同的 LVCMOS 单端配置。

    我可以看到内部 PLL 时钟超过1.8V。 请告诉我、问题是由于这个问题而发生的?

    问题2:

    ADC 时钟在 ADC 输入信号中耦合。 基波为328Mhz。 由于 ADC 时钟耦合、我们看到基频降低了352MHz、376MHz 和400MHz @23dB。

    请提供建议以消除此耦合问题。

    注意:此处附上了 ADC 部分原理图。   ADC_input_clk_image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    请提供电路板布局、首选光绘文件以及输出的 FFT 图、以便我们可以看到耦合。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rob、  

    感谢您的回答。 我们无法在此处共享这些文件。所以您可以共享您的邮件 ID。 让我们讨论一下。 这对我们非常有帮助。  

    此致、  

    Veteivel M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    我已经向您发送了一封电子邮件、以便我们可以将其脱机。

    最棒的

    Camilo