This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3通道 x 300Msps ADC、1通道 x 300MSPS DAC @ 70MHz 中心频率、12MHz 带宽、最小12位

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ800, ADS58J63, ADS54J66, ADS54J54, DAC3171, DAC3161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173083/3-ch-x-300msps-adc-1-channel-x-300-msps-dac-70-mhz-center-freq-12-mhz-bw-min-12-bits

主题中讨论的其他器件:ADC12QJ800ADS58J63ADS54J66ADS54J54DAC3171DAC3161

 您好!

对于以下配置、TI 是否有任何建议:

3通道 x 300Msps ADC、1通道 x 300MSPS DAC @ 70MHz 中心频率、12MHz 带宽、最小12位?

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    有关 ADC、请查看 ADS54J66、ADS54J54、ADS58J63或 ADC12QJ800。

    对于 DAC、请查看 DAC3161或 DAC3171。

    此致、

    Jim