This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5604:TLV5604发热问题

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172979/tlv5604-tlv5604-heating-problem

器件型号:TLV5604

℃时、输出信号异常且逐渐加热、这会导致手部发热问题(约50 μ s)。 它在工作过程中逐渐破裂。 使用了大功率电源、内部干扰很大、达到500-600A。 客户对 TLV5604达到负载时的影响有疑问? 使用直流电压时没有问题、在设备的整体运行过程中会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:

    1、信号异常是指什么? DAC 正在生成直流或交流信号?  

    2.我不理解"内部参考很好,达到500 - 600A"的说法。

    您能正确解释问题吗? 此外、如果可能、请分享 TLV5604的原理图及其周围的相关电路。

    此致、

    AK