This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:满量程误差的定义

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173048/dac60501-the-definition-of-full-scale-error

器件型号:DAC60501

大家好、

满量程误差的定义是什么?

满量程误差等于增益误差、对吧?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了理解满量程误差,我们需要同时考虑增益误差和偏移误差。 请参阅下图。

    偏移误差:

    当数字输入代码被设定为提供0V 的理想输出电压时的输出电压(终点计算)。 为了实现最佳拟合线计算、偏移误差是与理想传输线相关的最佳拟合参考线的偏移。

    增益误差:

    它 是 DAC 的量程误差的度量。 它是实际 DAC 传输特性与理想传输特性的斜率偏差。

    满量程误差:

    它 是满量程输出电压(最大输入代码)与理想满量程输出电压(终点满量程误差)的误差。 因此、满量程误差包括增益误差和偏移误差。

    从数学角度而言、

    满量程误差= 增益误差+偏移误差

    希望这对您有所帮助。

    对此,

    AK