This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JMODE 的传输层数据映射格式3.

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172358/adc12dj5200rf-transport-layer-data-mapping-format-for-the-jmode-3

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、

我叫 Saisri、我的设计中使用的是 ADC12DJ5200RF、它使用 JESD204B 协议与 FPGA 连接。

我正在寻找数据表中未给出的 JMODE 3 (16通道、12位、双通道)实现的传输层数据映射格式。  

请为  JMODE 3或类似 JMODE 的传输层数据映射格式执行必要的操作。

期待收到您的来信。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saisri、

    请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您提供数据。

    您还可以共享提供此数据的链接(因为 ADC12DJ5200RF 数据表中未提供)。

    此致、

    Saisri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saisri、

    遗憾的是、我没有链接、我们正在更新公共数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。