主题中讨论的其他器件:AFE4300、
你(们)好。
我正在使用 AFE4300 EVM BCM 仿真器功能进行测试。
我配置为用户指南。
在用户指南中、配置后意味着电压大约为0.69V。
但是、这意味着图26的电压。 BCM ADC 输出显示 非常模糊、我认为这意味着电压不是0.69V。 对吧?
总之、我捕获了 ADC 输出、下图就是它。
1.一旦开始,就会捕获显示。

大约20秒后、捕获的显示。

是什么?
如果是、 什么是伏特?
感谢...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我正在使用 AFE4300 EVM BCM 仿真器功能进行测试。
我配置为用户指南。
在用户指南中、配置后意味着电压大约为0.69V。
但是、这意味着图26的电压。 BCM ADC 输出显示 非常模糊、我认为这意味着电压不是0.69V。 对吧?
总之、我捕获了 ADC 输出、下图就是它。
1.一旦开始,就会捕获显示。

大约20秒后、捕获的显示。

是什么?
如果是、 什么是伏特?
感谢...
非常感谢...
我重建原始 AFE4300EVM-PDK_FW_SRC_Release FW 源并写入 EVM。
我刚才配置为 GUI 图片的用户指南。
1.启动 GUI 应用程序。
2.选择“BCM”选项卡“控制”。
3. VSENSE1至(+ DIAL),VSENS0至(- DIAL)选择。
IOUT0至 FB0、IOUT1至 FB1
5.点击 BCM

6.选择 ADC Capture & Analysis 选项卡。

该时间图与以前不同。
此外、如果您使用开关切换到其他电阻器、您是否注意到 ADC 输出代码发生变化?
=>"切换到其他寄存器"是什么? 可能是 SW3?
无论如何、我开关 SW3的所有位置都是打开的。

已更改受更新值。
只要 SW3位置打开/关闭、电压值就会改变。
我不知道有时 hign 或 low 伏特值是正确还是错误的。
谢谢。
您得到的电压值似乎是有效的。
您可以从数据表规格中参考。 解调器链的增益为典型值。 0.72V/k Ω。
在1k 欧姆(SW3-3 IN ON 位置)下、您将获得~700mV、而在~215欧姆(SW3的所有4个开关均处于 ON 位置)下、您将获得~158mV。
但是、您在波形上观察到的这些周期性干扰(每1300个样本)是意外的。 我无法解释这一点。 您是否已将 EVM BCM 连接到任何外部系统?
是... EVM 板与外部称重传感器相连。
因此、我断开了外部称重传感器、J52、J53、J54设置更改了先前的默认设置
用于 WS 内部仿真。
1.开始 ADC 捕获后:

2.数十秒后,

出现3次时间干扰。
3.捕获停止和启动。
一段时间后。 无干扰。

如果是,则测试结果的平均值 为705.78E-3=0.705V

正确吗?
外部负载和软件设置是否会影响 BCM 测试?
4.我再测试一次。 只需捕获停止/启动。
显示另一个波形。

5.所以,我关闭电源并断开 USB 电缆。
我重新配置所有。

您能简单介绍一下吗?
非常感谢。
您好、Adil、
您列出的用户指南尚未更新。 这是最新的。
有关其他选项卡的信息、请参阅《使用 AFE4300进行阻抗测量》应用手册。
你(们)好。
我可以按如下方式找到该寄存器值。
spiWrite (0x01、0x4140);
spiWrite (0x02、0x0000);
spiWrite (0x03、0xFFFF);
spiWrite (0x09、0x6006);
spiWrite (0x0a、0x0804);
spiWrite (0x0B、0x0804);
spiWrite (0x0D、0x0000);
spiWrite (0x0F、0x0000);
spiWrite (0x10、0x0063);
并在电路板上进行测试、然后我获得 ADC 原始数据输出、如下图所示。

对吗?
我有几个问题。
问题1. 寄存器值是否正确?
问题2. 在体重秤中、我计算偏移和灵敏度。
BCM 模式是否需要偏移、灵敏度?
如果是、请告诉我如何计算。
问题3. 测量时间有多长?
谢谢。