This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300EVM BCM

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159240/afe4300evm-pdk-afe4300evm-bcm

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300、

你(们)好。

我正在使用 AFE4300 EVM BCM 仿真器功能进行测试。

我配置为用户指南。

在用户指南中、配置后意味着电压大约为0.69V。

但是、这意味着图26的电压。 BCM ADC 输出显示 非常模糊、我认为这意味着电压不是0.69V。  对吧?

总之、我捕获了 ADC 输出、下图就是它。

1.一旦开始,就会捕获显示。

大约20秒后、捕获的显示。

是什么?

如果是、 什么是伏特?

感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hee-choel、

    请按照 用户指南中所述的硬件设置进行操作、并确保开关 SW3处于 ON 位置、 从而模拟 IOUT0和 IOUT1之间的1 kΩ 人体阻抗电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thans for reply。

    我将 HW 设置为用户指南。

    对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片中的硬件连接部分看起来正确。 共享您的 GUI 寄存器设置。 此外、如果您使用开关切换到其他电阻器、您是否注意到 ADC 输出代码发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢...

    我重建原始 AFE4300EVM-PDK_FW_SRC_Release FW 源并写入 EVM。

    我刚才配置为 GUI 图片的用户指南。

    1.启动 GUI 应用程序。

    2.选择“BCM”选项卡“控制”。

    3. VSENSE1至(+ DIAL),VSENS0至(- DIAL)选择。

    IOUT0至 FB0、IOUT1至 FB1

    5.点击 BCM

    6.选择 ADC Capture & Analysis 选项卡。

    该时间图与以前不同。

    此外、如果您使用开关切换到其他电阻器、您是否注意到 ADC 输出代码发生变化?

    =>"切换到其他寄存器"是什么? 可能是 SW3?

    无论如何、我开关 SW3的所有位置都是打开的。

    已更改受更新值。

    只要 SW3位置打开/关闭、电压值就会改变。

    我不知道有时 hign 或 low 伏特值是正确还是错误的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hee-Choel、您好!

    此器件的专家 目前正在处理其他职责、我们将在48小时内为您解答。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。

    我 会等

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您得到的电压值似乎是有效的。

    您可以从数据表规格中参考。 解调器链的增益为典型值。 0.72V/k Ω。

    在1k 欧姆(SW3-3 IN ON 位置)下、您将获得~700mV、而在~215欧姆(SW3的所有4个开关均处于 ON 位置)下、您将获得~158mV。

    但是、您在波形上观察到的这些周期性干扰(每1300个样本)是意外的。 我无法解释这一点。 您是否已将 EVM BCM 连接到任何外部系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是... EVM 板与外部称重传感器相连。

    因此、我断开了外部称重传感器、J52、J53、J54设置更改了先前的默认设置

    用于 WS 内部仿真。

    1.开始 ADC 捕获后:

    2.数十秒后,  

    出现3次时间干扰。

    3.捕获停止和启动。  

    一段时间后。 无干扰。

    如果是,则测试结果的平均值 为705.78E-3=0.705V

    正确吗?  

    外部负载和软件设置是否会影响 BCM 测试?

    4.我再测试一次。 只需捕获停止/启动。

    显示另一个波形。

    5.所以,我关闭电源并断开 USB 电缆。

    我重新配置所有。

    您能简单介绍一下吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在该数据中看不到任何毛刺脉冲。 少量 LSB 代码跳跃应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还在使用类似的评估板。 我看到用户指南是旧的。 GUI 选项卡和其他选项更多地显示在指南中。 请向我提供 AFE4300的最新用户指南和完整版数据表。

    我有这个:

    文献编号:SBAU201A

    2012年6月–2012年8月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil、

    您列出的用户指南尚未更新。 这是最新的。

    有关其他选项卡的信息、请参阅《使用 AFE4300进行阻抗测量》应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa202/sbaa202.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我也有该文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试了同样的东西。

    但我得到的结果却不一样。。。 更令人惊讶的是、每次我重新连接 USB 并重新打开 GUI 时、情况都不同。

    请告诉我可能的原因。

    **笔记本电脑未连接至任何电源。

    这是硬件...

    GUI 与用户指南或 Hwang Hee-Choel 相同。

    和结果。

    和下一次

    黄熙燮,你是否遇到过这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已经连接了一个外部1K 电阻器,所以我能够得到这个……  

    和输出...

    这是否可以被认为是 okey…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪尔

    您可以使用 DMM 测量 J40接头上的电阻、并确保 SW3位置3打开时电阻为~1k Ω。

    如果 DMM 显示固定值、则使用 BCM 仿真块应提供与使用外部电阻器类似的结果。

    顺便说一下、带有外部1k 电阻器的输出看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我检查了与 SW3对应的所有电阻,昨天我能够检查1.5K,1K 等等.... 罪魁祸首是唯一的跳线...... 在使用之前,我总是用检查跳线的导通性,所以昨天我也这样做了,还可以。。。。。 但是、当我无法获得所需结果时。 我检查了所有内容。 所有电阻、用于电流和电压等的独立通道 使用外部电阻后、我使用另一个跳线重新检查了。 它工作了…  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪尔

    感谢您的更新。 很高兴你能找到罪犯。   

    请告诉我是否已回答您的问题、以便我可以关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。  阿迪尔

    我没有遇到过这种情况。

    很抱歉耽误你的回复。  

    我的案例

    连接并运行后、我触摸了 USB 电缆。 只要电缆接触、波形就会改变。

    因此、我更改了 USB 连接端口(PC)。 则电缆触控没有改变。  

    这只是我的情况。

    您是否 有预期结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    我想使用外部1k 欧姆进行连接。

    我可以像 MD Adil 一样进行连接吗?

    在 SW3位置3打开后、使用 GUI 进行测量?

    什么是 DMM?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我得到了预期的结果 它是664mV ~ 669mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以根据图示连接外部1k Ω 电阻器。。 因此,不需要 SW3.... 此外,跳线不能在那里,因为它不在那里.......... 然后、您可以像之前那样使用 GUI 进行测量。

    DMM 是数字万用表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪尔

    感谢您与 Hee-Choel 分享我们的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    我在很长时间后发布。

    我们制作了定制板。

    重量正常。 非常感谢。

    之后、我将尝试 BCM。

    在上面的帖子中、我们设置 GUI。

    如何获取寄存器设置值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从设备配置选项卡下的低级配置子选项卡查看寄存器设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我可以按如下方式找到该寄存器值。

    spiWrite (0x01、0x4140);
    spiWrite (0x02、0x0000);
    spiWrite (0x03、0xFFFF);
    spiWrite (0x09、0x6006);
    spiWrite (0x0a、0x0804);
    spiWrite (0x0B、0x0804);
    spiWrite (0x0D、0x0000);
    spiWrite (0x0F、0x0000);
    spiWrite (0x10、0x0063);

    并在电路板上进行测试、然后我获得 ADC 原始数据输出、如下图所示。

     

    对吗?

    我有几个问题。

    问题1. 寄存器值是否正确?

    问题2. 在体重秤中、我计算偏移和灵敏度。

       BCM 模式是否需要偏移、灵敏度?

        如果是、请告诉我如何计算。

    问题3. 测量时间有多长?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议首先使用 AFE4300 EVM 检查寄存器设置和 ADC 数据、然后使用电路板上的寄存器值。

    稳定时间取决于解调器输出端的滤波器值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 我使用 GUI 检查了寄存器值、都是一样的。

    无论如何、我连接1k Ω 电阻器。

    然后开始 GUI 设置和 ADC 捕获。

    正确吗?

    如果是这样、平均电压 是从开始电压到结束电压计算的?

    此外、在我的定制板中、连接1k Ω 后、结果输出电压是否应该与 GUI 图上的电压和电压相似?

    非常感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hee-Choel、您好!

    是的、没错。 用户指南和器件应用手册中提供了评估器件所需的所有必要信息。 我们 将无法提供任何其他支持。