This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:负差分模拟输入是否可以连接到 GND?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173011/adc3422-can-negative-differential-analog-input-be-connected-to-gnd

器件型号:ADC3422

大家好、

负差分模拟输入是否可以连接到 GND? 谢谢!

BR、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、

    您无法将负输入连接到 GND。 ADC 输出将没有意义。  

    为了获得数据表中提到的性能、INP 和 INM 都应看到适当的共模电压(VCM、典型值为0.95V)。  

    建议将 INP 和 INM 分别偏置在所需的共模电压附近、共模电压为 VCM (通常为0.95V)+/- 0.025V。

    此致、

    Jim