This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC4541:多通道读出间歇性重叠

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC4541, ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172507/tlc4541-multi-channel-read-out-overlap-intermittently

器件型号:TLC4541
主题中讨论的其他器件: ADS8320

您好!

 我们在 TLC4541前面有用于2通道的多路复用器,有时 TLC4541读取正常,有时读取重叠。 任何帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuaniao、

    您发布的图表中的蓝色迹线是什么?  这里可能出现的问题的第一个猜测是您的多路复用器控制存在问题。  您是否可以将直流电(可能是1V 和3V)应用于多路复用器输入并查看其作用?  在某些时候、您可能还需要在多路复用器输出和 ADC 输入之间插入驱动放大器、但让我们先确定通道切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    感谢您提供以下信息:

    蓝色线迹为 TLC4541的 FS、SCLK 和 FS 来自 ADSP-2185

     我们有使用相同 MUX 的旧版本 ADS8320EB、但 DCLCOK 和 CS/SHDN 来自 FPGA、DOUT 至 DSP、 这种 MUX 没有问题

    我们有三组  TLC4541、一组用于2通道、另一组用于3通道(X/Y/Z)、X 和 Y 重叠、Z 为 Y (看起来 TLC4541在10kHz 间歇性无法输出数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chaunxiao、

    我指的是第一个图中的蓝色线迹、您在其中显示了第1次至第4次上电。  有趣的是、使用 ADS8320时不会出现任何问题。  TLC4541与 ADS8320相比具有非常不同的采样模式、因此这对我来说仍然是一个多路复用器问题。  请将 ADS8320数据表中的图28与 TLC4541文档中的图16进行比较。  ADS8320的 Tsmpll 时间在功能上等同于 TLC4541中的 TS 时间。  TLC4541在转换周期结束时对输入进行采样、并始终在输出端提供采样 N-1转换结果。  ADS8320在转换周期开始时针对固定数量的 SCLK 进行采样。  因此、如果 TLC4541的多路复用器开关与 ADS8320的开关相同、这可能是问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1幅图像中的蓝色迹线记录了上电序列。 这就是为什么我称之为"间歇性":某些加电重叠(X=Y;Z=Y)、某些加电全部 正常(X=X、Y=Y、Z=Z)

    ADS8320EB 输出之前的值(开始并行转换和输出);因此只需要22个 SCLK (250kHz @ 0.1ms 间隔读数正常)

    TLC4541IDGK 输出之前的值、然后转换;需要46个 SCLK (最小500kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 FS、/CS 和 SCLK 上提供 ADC 输入的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为正确、可能是多路复用器闩锁问题。 下面是示波器屏幕截图。 /CS 接地(不用于控制 ADC)、仅使用 FS 控制 ADC。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否知道 ADC VDD 噪声(5V 时为100欧姆的串行电阻、这是稳定的)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况过于周期性、不能仅仅是"噪声"-它看起来像是从 SCLK 耦合、或者可能是从电路中的某个位置进行开关电源耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10kHz 下为 fs