This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516EVM:TX7516EVM - LMK61E2-SIAR - LMK 频率控制

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171801/tx7516evm-tx7516evm---lmk61e2-siar---lmk-frequency-control

器件型号:TX7516EVM
主题中讨论的其他器件:TX7516

你(们)好

 使用适用于 TX7516的 EVM、参考时钟固定在出厂默认值156.25Mhz 范围内。
在 EVM 软件上有一个 LMK61E2-SIAR 下拉控制、但看不到通过 i2c 向 LMK61芯片生成命令。
Latte python TX7516 0.21的代码版本–这是最后更新的版本吗?
EVM 的 I2C LMK 部分似乎未连接到 EVM 代码。
您是否有方法连接到 EVM 并更改 LMK 的频率?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新的 GUI 为1p2版本。 您是否具有对 TX7516的 MSS 访问权限? 您可以从此处下载最新的 GUI。 如果您没有访问权限,您可以通过 support_us_afe_tx@list.ti.com 共享您的邮箱 ID 吗? 我将为您提供访问权限。

    谢谢!

    此致、

    Shabbir