This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:DAC8811EVM-PDK

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168608/dac8811evm-pdk-dac8811evm-pdk

器件型号:DAC8811EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:DXPDAC8811EVM

案件编号 :CS1368629

我希望德州仪器团队可以查看我的第一篇文章、文章编号为 CS1368629。
我已经安装了软件 NIVISA1401完整版。 软件在未连接评估套件的情况下启动。 一旦我通过 USB 将套件连接到 PC、就会出现图2所示的错误消息。
我n´t USB 驱动程序安装正确。
您能帮我启动并运行 DAC8811-EvalKit 吗? 非常感谢!
Erwin Gais Sensortherm GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、eWin、

    请参阅此论坛帖子以解决该问题。  

    编辑以添加链接: e2e.ti.com/.../dac8811evm-pdk-supported-os-version

    如果您有其他问题、请联系我们。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队!
    我无法解决问题、尽管 IT 支持。 DXP 程序尚未与 MMBO 板一起工作。
    在 MMBO 板通过 USB 连接的情况下启动 DAC Exerciser 程序时、仍会显示错误消息 Error -1073807343。


    如果未连接电路板、则不会显示错误消息。
    USB 驱动程序已正确安装、即使它显示为"Unkown Device #1"。

    在测试模式下以禁用的驱动程序签名启动计算机不会带来任何更改。
    误差是相同的。 还有其他可能的解决方案吗?
    必须安装哪一版本的 NI-VISA?

    此致
    Erwin Gais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    首先、此软件非常旧、设计用于 Windows 7/XP。 我不能保证我们可以为您找到解决办法。  

    您可以尝试安装  NI-VISA 库14.0.1 https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#306025。 我找到了一个之前建议使用的线程。 我认为这并不是一个很好的迹象、即电路板看起来是未知的。 这将导致我认为驱动程序未安装/未被识别。  

    您还可以尝试安装此主题中链接的这些支持包: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596296/dac8832evm-software-download-problem-with-dxp

    e2e.ti.com/.../5123.dxp_2D00_supportpackage_2D00_2.0.0.exe.zip

    我通常建议您可以使用您可以访问的任何 SPI 控制器。 您只需手动连接 EVM 上的 SPI 引脚即可。  

    最棒的
    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、


    感谢您的回答。 驱动程序已安装。 当电路板未连接时、器件管理器中不会显示该电路板。
    我购买了 DAC8811EVM PDK、因此我们不必编写 SPI -自行编写代码、软件开发人员非常忙。
    为什么在电路板已停产且无法与当前 Windows 环境配合使用时销售它?
    如果 TI 无法提供有效的权变措施、则我将退回电路板。 这种努力已经超出了评估板的实际优势。

    此致
    Erwin Gais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    我想卡特林今天不在办公室(可能是因为美国的假日)。

    很抱歉、该板不能为您工作。 同样、这些电路板是在 Windows XP 时代开发的。  当组件过时时、我们并不总是拥有资源来更新新版本 Windows 或不同微控制器的所有内容。 此 EVM 已为该器件提供支持将近20年、虽然软件可能已经过时、但当连接到不同的 SPI 控制器时、该电路板仍然很有用。 这就是该板仍然可用的原因。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    如果我向您发送一封电子邮件到您与您的 myTI 帐户关联的电子邮件地址、是否正常?  是否有更好的电子邮件地址、如果我们离线解决此问题、我希望联系我们。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @吴约瑟

    可以继续销售该板、但缺少它仅适用于 WinXP 的信息。
    我们不想为评估编写软件! 现在、我们浪费了大量的时间来尝试运行软件!  

    @Paul_Frost
    发送与我的 myTI 帐户链接的电子邮件地址相匹配的地址、以了解详情。
    非常感谢!

    Erwin