This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5571:DAC5571相关问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171274/dac5571-dac5571-related-issues

器件型号:DAC5571

您好,

1.请帮助查看附件的原理图设计是否合理?

2. 在 DAC5571连接到负载一段时间后、IIC 无法正常通信。 请帮助分析可能的原因。

 DAC5571的?容量是多少 μ F

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个原理图看起来合理、我没有发现任何问题。

    2.请添加更多详细信息。  失败的是什么? 故障行为是什么? 您能否确认 I2C 帧格式正确并共享示波器捕获? 您是否能够从器件中读取数据? 您能否在故障事件期间确认 VDD 电源?

    最大容性负载为1nF、我们指定了~20mA 的短路电流能力。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手动中的 IIC 通信高级要求大于3.5V。 如果将3.3V 用于上拉电源、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果控制器使用5V 电源运行,则 I2C 通信必须上拉至0.7*5V。

    但是、如果控制器使用3.3V 电源运行、则应将上拉电阻设置为3.3V。 控制器和目标器件应相同。  

    顺便提一下、   有一个关于 I2C 基本指南的新应用手册。 如果您对 I2C 协议有更多问题、请在此处找到应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa565

    第6.4节讨论了 I2C 通信中的电压不匹配问题。

    吴约瑟