This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:具有电压与放大器的 LM10011;电流模式降压控制器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172966/lm10011-lm10011-with-voltage-current-mode-buck-controllers

器件型号:LM10011
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6655

我使用 LM10011来控制 TMS320C6655的 CVDD 电压。

LM10011是否可与电压和电流模式降压控制器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shankar、  

    我认为 LM10011应该同时适用于电压和电流模式降压控制器。 即使在电流模式下、也有一个输出电压的反馈电阻器网络、可以在其中插入 LM10011电流输出。 VID 编程器不应依赖于控制方案。


    吴约瑟