This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960P:数据表以及与 AFE4500的比较

Guru**** 2905460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174074/afe4960p-datasheet-and-comparison-with-afe4500

器件型号:AFE4960P
主题中讨论的其他器件: AFE4500

您好!

我们有兴趣使用 AFE4960P 而不是 AFE4500。

能否访问  AFE4960P IC 和 EVK 的完整数据表

此外、由于我们正在评估 AFE4500EVK、您能否向我们提供有关我们在 ECG、PPG 和 Bio-Z 测量方面预期差异的更多信息。

我可以看到这两个简化框图几乎相同、因此我的问题是:

 内部电路是否有任何改进?

 -我们能否像 AFE4500一样将 AFE4960P 用于 Bio-Z 测量应用?

 - 两个器件的 EVK 评估和软件是否有差异,我们是否应该期待新的算法,或者它们与 AFE4500上的算法类似,例如有关 Bio-Z 测量的算法?

此致、

密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    “上述讨论正在 NDA 中;我将通过电子邮件与您联系,这将在脱机时进行讨论”。

    谢谢