This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ800:直流频率信号测量放大器;交错杂散

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ800, ADC32RF44, ADC32RF54, ADS54J66, ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172192/adc12dj800-dc-frequency-signal-measurement-interleave-spurs

器件型号:ADC12DJ800
主题中讨论的其他器件: ADC32RF44ADC32RF54ADS54J66ADC32RF42

你(们)好

ADC12DJ800是否能够测量接近直流频率的信号? 从数据表 8.4.6可以看出 、启用后台校准后不允许接近直流信号。

2.如果 只要后台校准被禁用、就可以测量直流频率信号、您可以根据以下内容提出建议:

  2-1)执行前景校准所需的时间

 2-2)按时间计算的失调电压漂移(数据表中有 VoFF_Drift、但这是温度漂移正确吗?)

 ADC12DJ800 的 ADC 内核之间是否存在交错杂散? 还是通过后台校准将其删除?

我的客户目前正在使用 ADC32RF44、并且有一些 Interleaves Spurs 来自 ADC 内核之间的偏移误差、但它可以通过 FS/8・FS/4・Fs*3/8・Fs/2偏移校正器来消除。

我在 ADC12DJ800的数据表中看不到该函数

4. 如果 ADC12DJ800看起来不是最好的解决方案、您能建议更好的解决方案吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    首先了解客户需求可能会更好。  

    那么、根据我的理解、客户正在使用或评估 ADC32RF44?...他们正在考虑 ADC12DJ800、因为是 IL 毛刺问题?

    请告诉我他们计划使用的采样率和模拟输入带宽?

    如果他们不喜欢 IL 毛刺、最好知道应用可以容忍的最小 SFDR。

    最后、他们是否需要在其应用中进行直流耦合?

    请提供建议、我们可以帮助为客户选择最佳 ADC。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的回答!

    对于您的问题:

    [引用 userid="421608" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172192/adc12dj800-dc-frequency-signal-measurement-interleave-spurs/4414300 #4414300"]因此,根据我的理解,客户正在使用或评估 ADC32RF44?...他们正在查看 ADC12DJ800,因为 IL 毛刺问题?

    我相信这些适用于不同的应用。 ADC32RF44之前由客户使用、他们已经对其进行了一些评估、因此与 ADC12DJ800进行了比较。

    [引用 userid="421608" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172192/adc12dj800-dc-frequency-signal-measurement-interleave-spurs/4414300 #4414300"]请告诉我他们计划使用的采样率和模拟输入带宽?

    这是直流~1kHz、也是一些其他要求:

    采样频率:高于400MHz
    分辨率:高于12位
    通道数:超过2通道

    协议: JESD204B 或 JESD204C

    [引用 userid="421608" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172192/adc12dj800-dc-frequency-signal-measurement-interleave-spurs/4414300 #4414300"]如果他们不喜欢 IL 毛刺,最好知道应用程序可以容忍的最小 SFDR。

    它们没有提供特定的 SFDR 容差

    [引用 userid="421608" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172192/adc12dj800-dc-frequency-signal-measurement-interleave-spurs/4414300 #4414300"]最后,他们是否需要在其应用程序中进行 DC 耦合?

    是的、它们将需要直流耦合

    期待您对器件的建议!

    同时、您能否就我的问题1至3提供建议? 客户要求我回答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    关于问题1-3:

    1. ADC12DJ800是否能够测量接近直流频率的信号? 从数据表 8.4.6可以看出 、启用后台校准后不允许接近直流信号。 ADC12DJ800能够进行直流耦合。 为此、必须使用直流耦合差分放大器、其输出共模设置为 ADC12DJ800的 VA11电源电压。 第8.4.6节指的是输入缓冲器的直流偏移误差校准、尤其是背景或前景校准。  
    2. 如果 只要后台校准被禁用、就可以测量直流频率信号、您可以根据以下内容提出建议: 因为两种校准技术本身就会校准出 ADC 内核的直流偏移误差、 后台校准持续运行、在直流耦合时校准该 ADC 的唯一实际方法是从外部禁用输入信号/使其静音、以便模拟输入上的直流分量浮至 ADC VA11电源电压、然后运行前台校准。 此时、也可以运行输入缓冲器校准。 请注意、前台校准始终在启动时运行、因此在系统启动时应将输入信号静音。
      1. CAL_STATUS 寄存器(0x6A)的位0处有一个标志、用于指示前台校准何时完成。 我不确定具体的时间。
      2. 时间不会影响偏移误差、仅影响温度。 此温度漂移是根据环境变化运行前景校准的原因。  
    3.  ADC12DJ800 的 ADC 内核之间是否存在交错杂散? 还是通过后台校准将其删除? 不能移除非交错器件上的交错杂散。 此 ADC32RF44是交错式 ADC、具有交错校正功能、此 ADC12DJ800是一种非交错式架构、因此不存在交错杂散。
    4. 我将让 Rob 推动这次讨论、但我要重申、瞬时模拟带宽(IBW)是 ADC 的主要决定因素、您在对 Rob 的响应中就没有考虑到这一点。 考虑到您提到的客户希望以400MHz 进行采样、这意味着最大 IBW 将是奈奎斯特区域、即200MHz、但同时客户希望以接近直流的频率进行采样、这表示存在宽带输入。 我建议使用此 ADC12DJ800器件。 符合所有客户规范的唯一其他替代方案是 ADC32RF42 (交错架构)或 ADC32RF54 (非交错)。 对于成本、使用 ADC12DJ800符合客户的最佳利益。 满足这些要求的其他器件根本不支持真正的直流耦合应用。 如果客户真的不需要直流耦合、那么我建议使用 ADS54J66。

    此致、Chase