This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:130MHz 带宽估算

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171990/ads8860-130mhz-bw-estimate

器件型号:ADS8860

大家好、

我想要求对 本视频幻灯片7进行澄清、如果不使用电荷桶滤波器、如何估计运算放大器需要130MHz BW?

以下是视频链接: training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    使用具有不同带宽的放大器的试错仿真来选择放大器带宽。  电荷桶滤波器不仅有助于满足放大器带宽要求、还有助于更大限度地降低放大器的噪声。  电荷桶滤波 器不是真正的抗混叠滤波器、因为其带宽通常超过 ADC 的奈奎斯特频率。  不过、它确实有助于处理一些更高阶的混叠信号。  从实际角度来看、这种滤波器用于绝大多数 SAR 驱动器。

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我有一个后续问题。 我有一个 ADS8860连接电路、该电路由配置为增益为-1的反相放大器的 TLE2142AMD 组成。 运算放大器和 ADC 之间有一个300欧姆的电阻器。 增益设置电阻器为3.01k、在反馈电阻器上放置了一个22pF 的电容器。 由于此电路中未使用电荷桶电容器、因此它能否对采样率大于等于500kSPS 时、在0至5V 之间变化的5kHz 信号进行采样? SPI 频率为20MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    我运行了一个仿真、根据您描述的电路、它看起来确实会稳定至1/2 LSB。  随附的是 PDF 中的仿真结果摘要。  我还展示了一个可最大限度降低噪声并潜在改善趋稳的替代分析器。  还随附了用于仿真的 TINA 文件。  请告诉我这是否能解答您的问题。  谢谢!

    艺术

    e2e.ti.com/.../ads8860-plus-tle214x.pdf

    e2e.ti.com/.../tina-simulations-ads8860_2D00_tle214x.zip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我收到一个后续问题:

    "第2张幻灯片中是否有拼写错误? 它应该是  Tacq=2US-710nS=1.29uS、对吧?

    此外,根据标准计算,输出稳定至1/2 LSB 的最小采集时间为11.78*(300+96)*59pF=275.2nS。 但是、由于其小于数据表中指定的最小 Tacq、因此所需的最小采集时间为290nS。 是这样吗? 因此我可以高达50MHz 的 SPI 频率、对吧?
    注意:96欧姆是采样开关的电阻、59pF 是输入采样电容。"

    我希望您能进一步解释。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    是的。  您的拼写错误正确。  我应该已经为 tconv 使用了710。  这使稳定变得更具挑战性、但您仍有很多裕度。   

    关于标准公式: 该公式用于 RC 一阶系统。  放大器使这成为一个更高阶的系统、因为它的输出阻抗不是简单的电阻、而是复杂的。   在之前的帖子中、您提到采样率高于500kHz。  您使用的时钟速率实际上无关紧要。  重要的是采样率。  如果以500kSPS 的速率运行、则采集窗口为1.29us (根据计算结果)。  采集取决于采样率和 tconv (tconv 由内部振荡器固定)。  1.29us 是一个相当长的采集窗口。  如果您将采集窗口减小到最小值(290ns)、我们应该仔细检查趋稳情况。  我建议您尽可能长时间地为您的应用打开采集窗口。  这使你很容易对你的定居有信心。  它还允许使用 外部滤波器、从而改善总噪声。  请注意 、通过在样本之间放置延迟、可以实现低采样率和更高频率的时钟。  请确认您的采样率、我将重新运行仿真。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    以下是更多信息:

    [引用 userid="35954" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171990/ads8860-130mhz-bw-estimate/4417369 #4417369"]请确认您的采样率,然后我将重新运行仿真。

    采样率为500kSPS。 采样周期为2us。

    后续问题:

    我的理解是、在获取当前样本期间、最后转换的样本通过 SPI 发送。
    因此、如果我将 Tacq 限制为290nS、那么我需要在这290nS 内发送16位数据、这需要55.17MHz 的 SPI 时钟? 这个问题不是学术兴趣、但我将把 SPI 频率限制为20MHz。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    您对时钟频率是正确的。  采样率将设置最小时钟频率。  始终可以在更高的频率下计时、但仍可以通过保留空闲时间来延长采集时间、从而使采集时间保持更长的时间。  供参考。  由于转换时间被设定为710ns、我上面发送的仿真是准确的。  请告诉我、您还有其他问题。

    艺术