This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:在 ADC 输入端交换 P 和 N 的影响

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173062/adc3663-effect-of-swapping-p-and-n-at-inputs-of-adc

器件型号:ADC3663

我有2个差分放大器提供相同的输出信号。  要在没有通孔的情况下输出模拟输入、我需要连接输入通道、如图所示。 差分输入范围为1.2至-1.2V。

这种连接的效果是否低于一个?  

   如果 差分放大器1的1.2V 输出 ADC 通道 A 上提供0xE000则差分放大器2的1.2V 输出在 ADC 通道 B 上提供0x2000

   2.在硬件设计方面是否还有其他需要考虑的事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1、是的、如果 P/N 反向、第二个差分放大器的代码预计将与第一个差分放大器反相。  

    请参阅数据表第70页的第9.1.1节、进一步了解硬件设计建议。 如果您希望我们验证更多硬件设计、请提供更多详细信息。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的支持。

    我认为这解决了我的问题。 我相信这是唯一的逆转效果。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的、代码将反转、另外相位将与预期的相位相差180度。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。