This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:单端输入

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173856/ads5474-single-ended-input

器件型号:ADS5474

各位专家:

你好。

客户询问 数据表中的图43显示 VCM 为2.5V、但在文档中的其他地方、它是3.1V? 是否可以将其设置为2.5V?

请提供建议。

请提供建议。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    这是图43中的错误。 VCM 为3.1V。

    此致、

    Jim