This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:采样时钟(CLK)的时钟输入、Dclkin

Guru**** 2911140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173059/adc3663-clock-inputs-for-sample-clock-clk-dclkin

器件型号:ADC3663

您好!

    对于采样时钟、Dclkin 和 ADC3663的 Fclk、有一些问题。 请帮助检查它们。

  1:(CLKP/CLKN)的采样时钟是否为? Dclkin 必须从同一个时钟发生器生成?  如果没有、 满足 IC 时钟同步的要求是什么?

  在寄存器0x19位7中 、FCLK 信号来自 ADC 或 DDC 块。 如果 ox19 bit7=0、Fclk 由采样时钟生成、对吗? 如果 ox19 bit7 =1、则从 DDC 块生成 Fclk。 它是由 Dclkin 生成的吗?  

  哪个时钟生成 Fclk、采样时钟或 Dclkin 或 任何一个采样时钟和 Dclkin ?

  4 Dclkin 是否可以通过外部时钟发生器从 Fclk 生成、Fclk 是输入参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    CLK 和 DCLK 不必来自同一个源。 如果它们是从不同的源生成的、请确保源之间的基准被锁定。  

    寄存器0x19的位7设置 FCLK 信号源。  如果该位为0、则 FCLK 由 ADC 生成。 如果该位为1、 则从 DDC 块生成 FCLK。 这些选项独立于 CLK 或 DCLK。 设置此位(0或1)将取决于 您计划在中运行的模式。 请参阅第61页上该寄存器详细说明中的数据表、以确定正确的设置。

    与上述问题类似、FCLK 由 ADC 本身或 DDC 生成、具体取决于寄存器0x19的设置。  

    4、由于 FCLK 不是 ADC 的输入、因此无法从 FCLK 生成 DCLKIN。 FCLK 由 ADC 本身或 DDC 生成(请参阅 功能方框图、数据表第28页)。 ADC3663需要外部 DCLKIN 输入。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您能否共享由 ADC 本身 和 DDC 生成的 FCLK 机制?

    关于上面的#4、这是否意味着只有当采样时钟和 DCLKIN 都存在时才可以生成 Fclk?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、关于您的问题:

    [引用 userid="63308" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173059/adc3663-clock-inputs-for-sample-clock-clk-dclkin/4416681 #4416681]1.  您能否共享由 ADC 本身 和 DDC 生成的 FCLK 机制?[/引述]

     不可以、我们无法共享此信息。

    [引用 userid="63308" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173059/adc3663-clock-inputs-for-sample-clock-clk-dclkin/4416681 #4416681"]2.About above #4、这是否意味着只有在采样时钟和 DCLKIN 同时存在时才能生成 Fclk?

    该器件需要采样时钟和 DCLK、并且在没有两个时钟的情况下不会运行。 正如 Amy 提到的、这些时钟应共享一个通用基准、以便通过将通用晶体基准用于双路输出合成器或通过任何其他方式实现一致性或基准锁定。 FCLK 是根据采样时钟转换生成的、用于向处理器发送信号、指示 MSB 在输出数据流中的位置。 这就是我们在这里可以提供的所有信息。  

    此致、Chase