This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:无需电荷桶电容器即可实现所需的带宽

Guru**** 2950310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171579/ads8860-bandwidth-required-without-charge-bucket-capacitor

器件型号:ADS8860

您好!

在下图中、如果不使用电荷桶滤波器、如何估算运算放大器需要130MHz BW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用具有不同带宽的放大器的试错仿真来选择放大器带宽。  电荷桶滤波器不仅有助于满足放大器带宽要求、还有助于更大限度地降低放大器的噪声。  电荷桶滤波 器不是真正的抗混叠滤波器、因为其带宽通常超过 ADC 的奈奎斯特频率。  不过、它确实有助于处理一些更高阶的混叠信号。  从实际角度来看、这种滤波器用于绝大多数 SAR 驱动器。  在本内容的下一修订版中、我希望删除您展示的幻灯片。  更重要 的是要认识到使用最佳滤波器来提高性能。  下面的两张图片显示 SNR 和 THD 都受滤波器选择的影响、并且有一个最佳的滤波器值。  但愿这对您有所帮助。

    艺术