This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:数据转换器论坛

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174172/ads1258-data-converters-forum

器件型号:ADS1258

您好!  

 我们在项目中将 ADS1258IRTCR 用作24位 ADC、接下来将讨论以下问题:  

  1. 由于没有模拟信号输入(在所有 AINxx 中)、我们通过使用 DMM 进行测量在所有输入上看到了恒定-0.6V。
  2. 通过在 AIN15中应用1V -我们在 SPI 接口上测量了0.2V。  
  3. 我们无法读取 VDD 和内部 tmp 的准确值。 SPI 接口控制传感器-获取错误的值。

我们通过读取正确的 ID 与 IC 和 SPI 接口进行通信。

我随附了原理图、需要您在布局之前进行审阅。  

 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hezi nistani、

    因此、听起来您能够正确地与 ADC 通信、这是一个很好的开始。

    关于不正确的测量:当您读取电源电压和内部温度传感器时、您能告诉我们您从 ADC 接收到的值是多少? 请进行多项测量并以十六进制形式向我们发送原始 ADC 数据。

    您有逻辑分析仪吗? 我们可能需要看到数字通信以更好地了解正在发生的情况。

    布莱恩