This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:有关数字输出的问题。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1171774/ads8339-question-about-digital-output

器件型号:ADS8339

你(们)好

我的客户问我如下。

 1. 如果我在 REFIN 中输入4.096V、数字输出的值是多少?
2.如果数字输出为4.096V 输入至 REFIN 且 IN+值大于 RFIN、则其值是多少?
3.我将电路配置为3线制 CS 模式、但数字输出出现较晚、该调节是什么?(加电后延迟约1分钟)
  由于 CONVST 不是低电平、是否存在延迟、如下所示?

  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是一个温和的提醒。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、您对 ADS8339的问题耽误了时间:

    1. DOUT 取决于 Vin、请参阅第18页的表1。  LSB 大小应为4.096/65536或62.5uV
    2. 如果 Vref = 4.096V、对于任何高于 Vref 的 Vin、DOUT 将为0xFFFF
    3. DOUT 上没有"延迟调节"。  CONVST 的作用类似于芯片选择、当 CONVST 为高电平时 DOUT 处于三态