This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:使用内部基准时的 VREFIO 引脚

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173674/dac80502-vrefio-pin-when-using-internal-reference

器件型号:DAC80502

如果我们不使用外部基准、我想知道如何处理引脚 VREFIO?  

我们是否应该将其保持浮动?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weinan、

    当内部基准被启用时、此引脚成为一个输出。 您可以在 引脚上放置一个最小150nF 的电容器以进行噪声滤波:

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne Jones

    非常感谢您的快速回复。  

    我想知道是否可以将其保留为最小150nF 的电容器、而不连接到其他任何设备?  

    谢谢你。

    此致

    Weinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weinan、

    除了电容器之外、您无需将基准连接到任何元件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢:)  

    BR

    Weinan