This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:在采用 SPI 协议的电压模式下使用

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174073/dac63204-use-in-voltage-mode-with-spi-protocol

器件型号:DAC63204

是否有人可以提供启用电压模式的参考代码或需要设置的寄存器序列、以便启动电压模式和设置输出电压。

我们非常感谢您的帮助  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kashyap、

    Katlynne 在美国周末度假回来后会帮助她解决这个问题。 谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kashyap

    您可能无法看到输出电压的主要原因是器件默认为高阻态模式。 因此,您需要写入 DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器来为其加电(数据表第66页),一旦您写入 DAC_DATA 寄存器时就不会出现问题,并使输出正常运行。  

    希望这可以解决该问题。  

    谢谢、  

    Illia Volkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Illia

    感谢您的回答。

    如果我错了、请纠正我的问题、但 器件模式配置寄存器中没有提到上电位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Illia

    它起了作用:)。  我已将 DIS 模式输入设置为01。

    感谢您的支持。