This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:有关典型应用电路的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H, OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174131/dac8740h-question-about-typical-application-circuit

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件: OPA335

大家好、

在数据表中有2个有关 DAC8740H 典型应用电路的问题。

C20的用途是什么?

-没有补偿组件。 我看到一些原理图有补偿、但有些原理图没有补偿。 为什么不需要?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 将解决这个问题。  请注意、美国假期会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi-San、


    我没有处理这个电路、所以我不确定这个示例的所有细节。 C20很可能只是为了降低进入 OPA335的噪声的带宽。 使用 R9和 R11时、带宽约为80kHz。

    对于 OPA335上的补偿电容器、我不知道为什么没有必要。 OPA335的 GBW 约为2MHz、我猜可能需要补偿。


    吴约瑟