This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:最小采样率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174661/adc128s022-minimum-sample-rate

器件型号:ADC128S022

大家好、团队、

为什么最小采样率限制为50ksps?  我还可以 使用 Fsclk=128kHz、这会导致1ksps 的采样率吗? 我们还有其他 SAR ADC (例如 ADS795x)、可以在接近直流的位置进行采样。

以1ksps 采样时、我们可以预期出现哪种错误?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    很遗憾、我对这个问题没有很好的答案。  我怀疑50kSPS 速率是器件的最慢特征速度。  我对以1kSPS 运行的 ADC128S022不存在任何问题、但您可能无法获得完整的数据表性能。  此外、如果 SCLK 为128kHz、假设您有连续时钟、采样率将为8kSPS。  您是否可以保持最小800kHz SCLK 和突发模式、以@ 1kSPS 的速率运行器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、您好、感谢您的快速回复! 我将进行检查。 关于 SCLK = 128kHz、8ksps 采样率、如果仅使用单通道、对吧? 对于8个通道、每个通道将以1ksps 的采样率进行采样、对吧?

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。