This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:无法下载固件

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174581/tsw1400evm-cant-download-firmware

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818
AFE5818 EVM 和 TSW1400 EVM 现在无法下载固件!   
TSW1400上的 LED 仅闪烁一次。 下载可能不成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载结束时、1400EVM 的电流从0.37更改为0.55、FPGA 中会有一些代码、对吧?
    另一种现象:AFE5818 EVM 的电流从1.24--1.34A 发生变化、而没有任何作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    TSW1400EVM 电源的合规性限制是什么? 尝试将合规性限制增加到4A、因为在固件下载过程中、存在可能会使电源电流尖峰超过3A 的瞬变。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源的电流限制为3A。  但上次相同的电源、下载 正常。

    谢谢、我明天会尝试4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    非常感谢!   T 实际上是电流不足的问题。 已经解决。 再次感谢您!